This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1754:192KHz FS 时的音调噪声

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978475/pcm1754-tone-noise-at-192khz-fs

器件型号:PCM1754
主题中讨论的其他器件:PCM1753

您好!

我们的客户在192KHz FS 的无信号输入下发现-100dB 5kHz-6kHz 音调噪声。

当输入-60dB 1KHz 信号时、该音调噪声消失、并识别-90dB。

此外、在48kHz 和96KHz FS 时、不会识别它。   

似乎 DS 调制器音调噪声问题、且交流抖动效应音调 消失了。

这是非常低的最小音调噪声、但他们希望知道根本原因和器件变化。

您是否看到过这种现象、是否有应对措施?

 

此致、

Mochizuki

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mochizuki-San、

    这是 DSM 和数字滤波器的伪影。  我在设置中也发现了此提示音、通过应用1LSB 抖动、该提示音消失。  如果您使用的是 PCM1753、我们可以尝试另一种数字滤波器设置、这可能会改变此行为。   

    我没有解决方案来消除音调、但在应用中、我认为这不会导致问题。  大多数录制的音乐和其他音频会自动应用抖动信号。  只有当它们具有高放大率和真正零 DIN 输入时、这才是一个问题。  您认为这在他们的应用中是可以接受的吗?

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul-San:

     

    感谢您的及时确认。

    已向我们的客户报告。

    到目前为止,没有人反对。

     

    此致、

    Mochizuki