https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/978475/pcm1754-tone-noise-at-192khz-fs
器件型号:PCM1754主题中讨论的其他器件:PCM1753
您好!
我们的客户在192KHz FS 的无信号输入下发现-100dB 5kHz-6kHz 音调噪声。
当输入-60dB 1KHz 信号时、该音调噪声消失、并识别-90dB。
此外、在48kHz 和96KHz FS 时、不会识别它。
似乎 DS 调制器音调噪声问题、且交流抖动效应音调 消失了。
这是非常低的最小音调噪声、但他们希望知道根本原因和器件变化。
您是否看到过这种现象、是否有应对措施?
此致、
Mochizuki