This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3203:充电速度慢、INR/L 至 HPR/L 音量、单声道混合模式

Guru**** 2533840 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969215/tlv320dac3203-slow-charging-time-inr-l-to-hpr-l-volume-mono-mix-mode

器件型号:TLV320DAC3203

大家好、

请回答以下有关 TLV320DAC3203参考指南的问题。 (slau434)

1、 充电速度慢

2.2.2.1中有如下说明

" 47μF、例如、对于 Rload= 32Ω Ω、CC=Ω 且共模为0.9V、无爆音操作所需的时间常数数量为5或6。 CC 值越高或越低、N 值就越高或越低。"

如果使用其他 CC 值、如何确定 N 的值? 请告诉我一个转换公式。

2、 INR/L 至 HPR/L 音量

在5.3.18中、有一个错误、例如2 011 1100。

请向我展示正确的答案。

3、单声道混合模式

5.2.57显示了通过将 D5-D2设置为11 11、该器件可混合为单声道。

如果这样做,则数据的添加方式与(L+R)一样? 否则、它是否被添加为(L+R)/2来不溢出?  

此致、

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    感谢您联系我们。

    我会研究这点,并会尽快作出回应。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    1、 充电速度慢

    如果使用其他 CC 值、如何确定 N 的值? 请告诉我一个转换公式。

    如果使用不同的值、则没有转换公式。 N 值是与时间参数(T = RC)一起使用的常数。 不同的电容值会影响 PoP 效应、因此需要根据 PoP 要求调整 N 值。

    2、 INR/L 至 HPR/L 音量

    在5.3.18中、有一个错误、例如2 011 1100。

    请向我展示正确的答案。

    011 1100的正确值为 音量控制=-31.1dB

    3、单声道混合模式

    5.2.57显示了通过将 D5-D2设置为11 11、该器件可混合为单声道。

    如果这样做,则数据的添加方式与(L+R)一样? 否则、它是否被添加为(L+R)/2来不溢出?  

    将单声道 MIS 添加为(L + R)/2。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的回答。 1号和3号被清零。

    第二点,我还有一个问题。

    如果011 1100的正确值为音量控制=-31.1dB、则下一个代码的步长将变为1.0dB。

    它是否真的正确? 或其他音量控制也会移动一个步长、例如011 1101:-31.6dB 和011 1110:-32.1dB?

    此外、为什么阶跃的偏差约为0.5dB、有时为0.4dB 或0.6dB?

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    同样、由于该寄存器值错误、所有值都将被移位。

    该偏差来自内部增益误差裕量。 如您所述、阶跃可能在0.4dB-0.6dB 之间。 但是、寄存器映射中显示的增益值都是正确的。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    如果所有值都被移位、111 0001变成-68.7dB、111 0010变成-72.3dB、111 0011 变成静音、对吧?

    如果是、我了解所有代码和所有值的关系。 但我想问以下问题、这对于器件的使用并不重要。  

    偏差源于增益误差、这是有道理的、但我认为仅对较大值至关重要、例如步长超过-45dB。

     010 0000 (-17.1dB)左右是否有相同的原因? 我想它是由干扰引起的、因为101 0000附近存在相似性。  

    此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    您对静音值的理解是正确的。

    关于-45dB 阶跃的问题、您能澄清一下吗? 如果步进不超过-0.6dB、您为什么认为这些步进至关重要?

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    让我纠正我的问题。

    我的理解是、随着代码变大、增益误差会很大。 大约010 0000时、它们似乎不是由增益误差引起的、我想是毛刺脉冲。  

    您的想法如何?

     此致、

    Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Hayashi-San、

    感谢您的观察。

    你是对的。 这种行为似乎不是增益误差。 这似乎实际上是增益电路的一部分。 增益在某些点不是线性的、但不会影响电气性能。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    非常感谢您的友好支持。

    此致、

    Hideki