大家好、
请回答以下有关 TLV320DAC3203参考指南的问题。 (slau434)
1、 充电速度慢
2.2.2.1中有如下说明
" 47μF、例如、对于 Rload= 32Ω Ω、CC=Ω 且共模为0.9V、无爆音操作所需的时间常数数量为5或6。 CC 值越高或越低、N 值就越高或越低。"
如果使用其他 CC 值、如何确定 N 的值? 请告诉我一个转换公式。
2、 INR/L 至 HPR/L 音量
在5.3.18中、有一个错误、例如2 011 1100。
请向我展示正确的答案。
3、单声道混合模式
5.2.57显示了通过将 D5-D2设置为11 11、该器件可混合为单声道。
如果这样做,则数据的添加方式与(L+R)一样? 否则、它是否被添加为(L+R)/2来不溢出?
此致、
Hideki