This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3140:增益变化的注意事项

Guru**** 2527490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/971192/tlv320adc3140-attention-of-changing-gain

器件型号:TLV320ADC3140

您好!

以下内容写入数据表。

如果在 ADC 上电时控制增益、我猜会出现开关噪声。

在 ADC 通电时控制增益、还有什么不便之处吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在这些器件中、可以在 ADC 运行时更改 PGA 增益、但正确的是、如果在运行期间调整 PGA 增益而不首先关闭通道、则可能会出现可闻干扰。  

    建议使用数字增益进行增益更改、以在运行期间调整增益。  这是因为数字增益变化是智能进行的、并且采用软步进来最大限度地减少任何可闻结果。