This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1840:在 TDM 模式下、BCLK 与大多数其他多通道音频 ADC 的 w.r.t 反相

Guru**** 2650795 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, PCM4204, TLV320ADC6140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/977470/pcm1840-in-tdm-mode-bclk-is-inverted-w-r-t-to-most-other-multi-channel-audio-adcs

器件型号:PCM1840
主题中讨论的其他器件: PCM4204TLV320ADC6140

你(们)好。

我正在使用 PCM1840、刚刚发现了以下内容:

在 TDM 模式下、音频数据在 BCLK 的上升沿随时钟输出。

这与我过去使用过的任何其他多通道音频 ADC (Cirrus、AKM 等)不同。  在 BCLK 的下降沿输出所有时钟音频数据。  

即使是 TI 的4通道 PCM4204也会在下降沿计时数据。

TI -您对该器件为什么采用这种设计有什么意见吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    与 I2S 不同、TDM 并没有真正的标准化格式、我们已经看到许多格式被常用。 在本系列中的软件控制器件(TLV320ADC6140)上、我们确实为您可能连接的任何器件提供了 ASI 总线的完全可配置性、但这是硬件控制器件的固定格式。 我不确定是否有特定原因使用上升沿而不是下降沿、因此我将进行双次检查、但一般来说、这应该可以由处理器进行配置。

    最棒的

    Zak