Other Parts Discussed in Thread: PCM1840, PCM4204, TLV320ADC6140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM1840 主题中讨论的其他器件: PCM4204、 TLV320ADC6140
你(们)好。
我正在使用 PCM1840、刚刚发现了以下内容:
在 TDM 模式下、音频数据在 BCLK 的上升沿随时钟输出。
这与我过去使用过的任何其他多通道音频 ADC (Cirrus、AKM 等)不同。 在 BCLK 的下降沿输出所有时钟音频数据。
即使是 TI 的4通道 PCM4204也会在下降沿计时数据。
TI -您对该器件为什么采用这种设计有什么意见吗?
谢谢