This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:需要 TAS2563 PPC3 GUI 来支持16kHz 采样率

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975293/tas2563-need-tas2563-ppc3-gui-to-support-16khz-sample-rate

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

当前的 TAS2563 (DSBGA 和 QFN) PPC3 GUI 仅支持48kHz 和32kHz 采样率、而我的客户需要16kHz 的语音采样率。
您是否会向 PPC3 GUI 中添加16kHz 采样率、并建议如何修改 CFG 以以以16kHz 采样率启动 TAS2563器件(DSBGA 和 QFN)?



谢谢、此致、

陈耀恩
2021年2月1日
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    我将对此进行研究、并随时向您提供最新信息。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    48kHz 配置与16kHz 输入数据兼容。 请在终端系统集成中使用48kHz 选择。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Ivan、Wayne Chen