请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 您好!
《TAS2505应用参考指南》(SLAU472)中的寄存器我有三个问题。
第1个
关于 Page1 / Register122的基准加电配置(基准加电延迟)
设置值"000"的说明中说明"当模拟块加电时、基准将缓慢加电"。
基准加电需要多长时间?
NO2.
设置值"100"的说明显示"强制为基准加电。 加电速度较慢"。
这是否意味着加电参考所需的时间不取决于模拟块?
第3号
请告诉我在什么情况下应选择以下两个设置值中的哪一个。
・设置值"000:当模拟块加电时基准将缓慢加电"
・设置值"100:强制基准上电。 加电速度较慢"
此致、