This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TAS2505:TAS2505应用参考指南中的寄存器》(文献编号:SLAU472)

Guru**** 2584835 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/970450/tas2505-registers-in-tas2505-application-reference-guide-slau472

器件型号:TAS2505

您好!

《TAS2505应用参考指南》(SLAU472)中的寄存器我有三个问题。

第1个

关于 Page1 / Register122的基准加电配置(基准加电延迟)

设置值"000"的说明中说明"当模拟块加电时、基准将缓慢加电"。

基准加电需要多长时间?

NO2.

设置值"100"的说明显示"强制为基准加电。 加电速度较慢"。

这是否意味着加电参考所需的时间不取决于模拟块?

第3号

请告诉我在什么情况下应选择以下两个设置值中的哪一个。

・设置值"000:当模拟块加电时基准将缓慢加电"

・设置值"100:强制基准上电。 加电速度较慢"

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看我在下面的回答、如果您有其他问题或意见、请告诉我。

    NO1和 NO2。 对于这两个问题、加电时间都大约为150ms。

    第3号。 设置值"000"和"100"的区别在于 、在"000"的情况 下、当模拟块启用时、基准被加电、而在另一个模块中、基准被强制加电。 根据应用要求、但案例"000"有助于减少弹出问题、而案例"001"则更快。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.