大家好、团队、
您能在今天内回答以下问题吗?
在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/832803上、它说"TAS2505 是单声道器件、其寄存器配置与左通道 DAC 相同。 此器件中不提供正确的通道 DAC。"
在第0页/寄存器63的 DAC 数据路径控制中、"11"是否不可选?
在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/848146上、它说" DAC_FS 应该是 WCLK 的整数乘法/除法。"
DAC_FS 是否必须是 WCLK 的积分倍数?
DAC_FS 为192kHz、WCLK 和 BCLK 不会乘以整数、因为它们会根据振铃频率而变化。
如果不能分割、是否会出现诸如破解声音之类的问题?
客户需要在明天的会议中提供 E2E 回复作为参考。 很抱歉、短时间内通知您。
此致、
肖特罗