This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:DAC 数据路径控制和 WCLK 配置问题

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976643/tas2505-question-for-dac-data-path-control-and-wclk-confabulation

器件型号:TAS2505

大家好、团队、

您能在今天内回答以下问题吗?

在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/832803上、它说"TAS2505  是单声道器件、其寄存器配置与左通道 DAC 相同。 此器件中不提供正确的通道 DAC。"

在第0页/寄存器63的 DAC 数据路径控制中、"11"是否不可选?

在 https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/848146上、它说" DAC_FS 应该是 WCLK 的整数乘法/除法。"

DAC_FS 是否必须是 WCLK 的积分倍数?
DAC_FS 为192kHz、WCLK 和 BCLK 不会乘以整数、因为它们会根据振铃频率而变化。
如果不能分割、是否会出现诸如破解声音之类的问题?

客户需要在明天的会议中提供 E2E 回复作为参考。 很抱歉、短时间内通知您。

此致、

肖特罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sakai-San、

    让我澄清一下我在上一篇文章中所作的评论。 实际上、TAS2505是单声道 DAC 器件、这意味着它仅支持一个 DAC 块以运行(器件中没有左侧 DAC 或右侧 DAC、只有一个 DAC)。 因此、任何关于右侧或左侧 DAC 的提及都应忽略。

    但是、PAGE 0 /寄存器63用于从数据接口中选择通道。 您最多可以通过 I2S 发送两个通道、该寄存器将用于选择 DAC 将采样的有效数据。 所有选项都是可选的。

    2、这是正确的。 您应该在 BCLK 和 WCLK 之间保持一个关系。 BCLK 应该被定义为(#通道) x (#字长度) x (WCLK 频率)。 如果两个时钟之间使用不同的关系、则存在一些相位问题和输出端的噪声/开裂的风险。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.