请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM2906C 尊敬的先生/女士:
我想知道输入/输出滤波器是否符合数据表的规格。
如果需要滤波器、则不清楚数据表中的设计目标是什么(或者我很想念它)。数据表中的测量是使用特定类型的测量设备进行的、 但对于数据表中提到的2个频率(HP/LP)之外使用的滤波器、没有太多的说明。 从评估板设计中、我假设使用了二阶巴特沃斯/切比雪夫设计、其-3dB 频率约为32.5kHz、但缺少相关规格或理由。
如果需要滤波器来满足数据表规格、至少必须满足哪个规格?
我可能会实施更高阶的贝塞尔健身器、以在音频频带中实现最平坦的群延迟。 PCM2906C 内部滤波器的设计中是否包含对外部滤波器的假设、这些假设对于这种选择会产生反作用? (换句话说、是否已知相位或组延迟和/或针对内部数字处理程序进行了预校正?)
此致、
Tjeerd Pinkert