This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2906C:输入/输出滤波器设计

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/969458/pcm2906c-input-output-filter-design

器件型号:PCM2906C

尊敬的先生/女士:

我想知道输入/输出滤波器是否符合数据表的规格。

如果需要滤波器、则不清楚数据表中的设计目标是什么(或者我很想念它)。数据表中的测量是使用特定类型的测量设备进行的、 但对于数据表中提到的2个频率(HP/LP)之外使用的滤波器、没有太多的说明。 从评估板设计中、我假设使用了二阶巴特沃斯/切比雪夫设计、其-3dB 频率约为32.5kHz、但缺少相关规格或理由。

如果需要滤波器来满足数据表规格、至少必须满足哪个规格?

我可能会实施更高阶的贝塞尔健身器、以在音频频带中实现最平坦的群延迟。 PCM2906C 内部滤波器的设计中是否包含对外部滤波器的假设、这些假设对于这种选择会产生反作用? (换句话说、是否已知相位或组延迟和/或针对内部数字处理程序进行了预校正?)

此致、

Tjeerd Pinkert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tjeerd、  

    这些规格是在 LPF 截止频率设置为20kHz、HPF 设置为400Hz 的 Audio Precision 系统上使用集成的一阶滤波器测量的。 对 PCM2906C 中内置的滤波没有假设。

    最棒的

    Zak