This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:关于 GPIO (CLKOUT)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976202/tas2505-about-gpio-clkout

器件型号:TAS2505

您好!

我想从 GPIO/DOUT 引脚输出 GPIO (CLKOUT)、如 TAS2505参考指南的图2-10所示。

将 Page0 / Register52的 D5-D2设置为"1110:根据寄存器53编程、音频接口的 GPIO 输出为 DOUT"、

然后将第0页/寄存器53的 D3-D1设置为"011:DOUT 为 CLKOUT"。 我应该这么做吗?

或者、我应该将"0100:GPIO 输出是 CLKOUT"设置为 Page0 / Register52的 D5-D2?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您指出本例。 实际上、这两种情况都应该起作用。 区别在于、第一种情况(采用 GPIO -> DOUT -> CLKOUT 的寄存器52和寄存器53配置)需要更多命令、并且可能需要 DVDD 上稍高的电流(可能可以忽略不计)。 因此、我建议使用第二种情况("0100:GPIO 输出为 CLKOUT"至第0页的 D5-D2 /寄存器52)。

    此致、
    Luis Fernando Rodríguez S.