This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:开始输出 BCLK

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/976025/tlv320aic3254-start-output-the-bclk

器件型号:TLV320AIC3254

你(们)好

我们将 AIC3254配置为 I2S 主模式(AIC3254输出 BCLK 和 WCLK)。

是否有任何寄存器/状态可检查 AIC3254是否已开始输出时钟?

谢谢。

BR

Trevor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以轮询以检查 BCLK 状态的位。 但是、即使在 ADC/DAC 关闭时、也有一些地方可以使 BCLK 和 WCLK 输出保持开启状态。

    我希望这有助于解决你所面临的问题。  

    此致、