请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS2505 您好!
我对《应用参考指南》有两个问题。
第1个
2.4.12 DAC 设置具有以下说明。
在提供外部电源并释放 RST 信号后是否需要软件复位?
1.定义起点:
(a)为适用的外部电源加电
(b)将寄存器 PAGE 设置为0
(c)启动 SW 复位
NO2.
根据以下步骤在图2-8中设置时钟和扬声器音量是否有问题?
步骤1. 使用"Default setting"参数为图2-8中的 DOSR 等加电
步骤2. 为 DAC 和扬声器加电
步骤3. 在图2-8中设置 DOSR 等参数
步骤4. 设置 DAC 和扬声器的音量
此致、