This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 《TAS2505:关于应用参考指南的设置》(文献编号:SLAU472)

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/975650/tas2505-about-the-settings-of-application-reference-guide-slau472

器件型号:TAS2505

您好!

我对《应用参考指南》有两个问题。
第1个
2.4.12 DAC 设置具有以下说明。
在提供外部电源并释放 RST 信号后是否需要软件复位?
1.定义起点:
(a)为适用的外部电源加电
(b)将寄存器 PAGE 设置为0
(c)启动 SW 复位

NO2.
根据以下步骤在图2-8中设置时钟和扬声器音量是否有问题?
步骤1. 使用"Default setting"参数为图2-8中的 DOSR 等加电
步骤2. 为 DAC 和扬声器加电
步骤3. 在图2-8中设置 DOSR 等参数
步骤4. 设置 DAC 和扬声器的音量

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、为了执行一个正确的加电序列、有必要执行一个软件复位。 它可确保寄存器被正确初始化。

    关于问题2、实际上 TAS2505 DOSR 和扬声器块参数能够承受不同的序列。 因此、您提到的序列可以毫无问题地执行。

    此致、

    Luis Fernando Rodríguez S.