大家好、我在主控模式下使用 PCM4220。 输入时钟为50%、24.576M。 在48K 和96K 模式下、输出位时钟为50%、但在192K 模式下、输出时钟 BCK 在12.29MHz 时为69%占空比。 在移除所有负载的情况下、直接在引脚上确认这一点(跳线位于板上的引脚上)。 数据表确实清楚地表明、"所有数据格式"中的 BCK 应具有45%至55%的占空比(第5页)。 占空比为69%、TDO 为10nS、这使得电路板其他部分的数据设置非常困难。
对于192k、这是69%的占空比 bck 吗?
一些设置:FMT0=1、FMT1=0、OWL0=OWL1 =0、SUB0=SUB1=0、DF=0、HPFDx=0
谢谢