This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM4220:在192K 时的主占空比

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM4220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/968826/pcm4220-bck-master-duty-cycle-at-192k

器件型号:PCM4220

大家好、我在主控模式下使用 PCM4220。 输入时钟为50%、24.576M。 在48K 和96K 模式下、输出位时钟为50%、但在192K 模式下、输出时钟 BCK 在12.29MHz 时为69%占空比。 在移除所有负载的情况下、直接在引脚上确认这一点(跳线位于板上的引脚上)。 数据表确实清楚地表明、"所有数据格式"中的 BCK 应具有45%至55%的占空比(第5页)。 占空比为69%、TDO 为10nS、这使得电路板其他部分的数据设置非常困难。

对于192k、这是69%的占空比 bck 吗?

一些设置:FMT0=1、FMT1=0、OWL0=OWL1 =0、SUB0=SUB1=0、DF=0、HPFDx=0

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不会期望69%的占空比。 您能否确认 FS 引脚的状态? 对于192kHz 操作、应将这些参数设置为 PCM 四速、因此 FS1应为 HI、而 FS0应为 LO。 此外、根据表1中给出的采样模式、主模式下允许的系统时钟受到限制。 在 PCM 四速模式下运行时,所需的主时钟为64*FS,或在您的情况下为12.288MHz。 24.576MHz 绝不是有效的 MCLK 频率。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、您好、抱歉、有一个外部/2、因此进入 PCM4220的 MCLK 为12.28MHz、BCLK 输出为12.28MHz。 我已附加示波器图(示波器带宽为300MHz、10:1探针)、图在 BCLK 完全空载的情况下看起来类似)。 相位关系始终相同。 最后、两个上的振幅均为~3.3Vpp (100mV/div 实际为1V/div、200mV/div 实际为2V/div)

    我已确认 FS1 (引脚20)= 1且 fs0 (引脚19)= 0。 因此、在192k 时、在192KHz 时、占空比应该绝对介于45%和55%之间。 如果您可以确认、我将继续搜索。 请告诉我、如果您认为有任何其他可能导致这种情况的原因、请告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。 我不希望 BCLK 的占空比超出此规格、但让我看看我是否可以在 EVM 上重现此情况。 下周之前、我将无法访问实验室、但我应该能够在星期一再次与您联系并进行确认。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zak、您好、感谢您的检查。 它位于所有电路板上、它确实会影响电路板时序。 因此、如果有一个可以使其恢复到规格值的设置、那么最好学习。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我能够在 EVM 的实验中测试这一点、实际上我看到了与 t 192kHz 主模式相同的占空比行为。 我尝试从板载晶体以及 AP 采购 MCLK、但没有变化。 我认为这实际上是器件现在的特性、在更高的采样率下、占空比不在45-55%的限制范围内。 由于该时钟分频在内部发生、很遗憾、我认为除了以较低的采样率运行外、您还没有太多可做的改进。

    最棒的

    Zak