Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, CC2564C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM5102A 主题中讨论的其他器件: CC2564C
大家好、
我 想将 PCM5102A DAC 与 BT 控制器 CC2564C 结合使用。 CC2564C 的 I2S 接口上的电压电平为1.8V。
我想当我将 DVDD 电压设置为1.8V 时、I2S 引脚在从 CC2564C 传入1.8V 时可以配置为正常。
这是正确的、还是需要从1.8V 到3.3V 的电平转换?
此致
Stephan Koprivsek