This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:用于双模蓝牙 CC2564C 控制器的数字 I2S 接口电压电平

Guru**** 2765725 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A, CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/967962/pcm5102a-digital-i2s-interface-voltage-level-for-using-with-dual-mode-bluetooth-cc2564c-controller

器件型号:PCM5102A
主题中讨论的其他器件: CC2564C

大家好、

我 想将 PCM5102A DAC 与 BT 控制器 CC2564C 结合使用。 CC2564C 的 I2S 接口上的电压电平为1.8V。

我想当我将 DVDD 电压设置为1.8V 时、I2S 引脚在从 CC2564C 传入1.8V 时可以配置为正常。

这是正确的、还是需要从1.8V 到3.3V 的电平转换?

此致

Stephan Koprivsek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stephan、

    如果要使用1.8V 逻辑电平、则可以设置 DVDD=1.8V 和 LDOO = 1.8V。  LDOO 引脚通常是器件内部1.8V 稳压器的输出引脚。  当 DVDD = 1.8V 时、必须从外部提供该电压。

    谢谢、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、

    因此、正如我想象的那样、我只需使用外部1.8V 为 DVDD 和 LDDO 供电、I2S 接口将在1.8V 的逻辑电平下工作。 谢谢!

    我还需要"相同"的组件、但用作 ADC。 曾使用过任何 TI 产品? 有什么建议吗?

    谢谢、

    Stephan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解一下 PCM186x 系列器件、如 PCM1682。

    谢谢!