This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:-40 C 时的问题

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986277/tlv320aic3254-issues-at--40-c

器件型号:TLV320AIC3254

可能涉及的人员、

我们运行了一些热循环、发现当在-40 C 时初始化编解码器时、虽然 ADC 看起来按预期运行、但 DAC 似乎被锁定。

我们怀疑编解码器可能无法通过 SPI 总线正确配置、但在室温下测量的时序似乎满足 数据表第8.18节中所述的要求。

您能否确认第8.18节中的这些参数在编解码器的整个工作温度范围内得到保证?   

在极端温度下运行时(即 PLL 稳定时间、启动锁定时间、模拟基准启动时间等)、编解码器内部是否有任何其他需要考虑的东西 ?

期待收到您的回复。

非常感谢、

Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhav、

    您是否已将问题解决为通过 SPI 进行初始化? 对于已初始化的器件、在将温度降低到-40 C 时是否会出现任何问题?

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    感谢您的快速响应。

    是的、我们认为这是一个初始化问题。  在+25 C 和+70 C 时未发现问题

    您对编解码器在-40°C 时的行为会有所不同、从而阻止初始化有什么建议吗?   

    期待收到您的回复。

    非常感谢、

    Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhav、

    必须运行该测试的器件数量以及其中有多少发生故障。

    ADC 和 DAC 使用大量公共模块、包括 PLL 和 SPI 模块、因此不清楚这是如何成为初始化问题。  

    1.你是否还可以详细说明"锁定"的含义? 您的测试设置是什么?观察结果是什么? 请尝试读取 ADC 和 DAC 状态寄存器。

    2.您能否尝试在 ADC 与 DAC 之间回路以排除 I2S 下行链路路径上的任何问题?

    请向我们发送转储页面0和页面1在-40C 和+25C 时的值 以及您的器件配置值。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    我通过电子邮件回复了您的上一个帖子、不确定您是否收到了该帖子?  

    如果是、请按以下方式查找我的回答:

    "很抱歉我推迟答复、但这一问题仍然是我们的头等大事。

     

    简单来说、问题是、在-40°C 时、DAC 输出被确认为正常、但 ADC 输出失败。

     

    有关此问题的更多信息、请参阅:

     

    • 器件数量:
      • 到目前为止、在测试的20个器件中、有10个器件出现了-40 C 故障。

     

    • SPI 配置:
      • 以前、当通过 SPI 配置编解码器时、我们没有读回我们写的内容。  这已经被重新写入、现在一旦被写入、从编解码器中读回寄存器。  
      • 使用此代码在+70 C、+25 C 和-40 C 时确认配置正确  
      • 在-40°C 时、DAC 输出被确认为正常、但 ADC 输出失败。

     

    • 模拟音频旁路
      • 正如建议的那样、我们尝试了模拟音频旁路、它在+25 C 时工作正常、但在-40 C 时失败

     

    • 数字环回
      • 我们无法使数字回送在25 C 下工作(软件团队正在研究此问题)。

     

    • I2S 接口
      • 编解码器用作从器件、如前所述、DAC 经确认可在-40°C 温度下工作、这证明了 DIN、BCLK 和 WCLK 信号。
      • 由于 ADC 在-40°C 时无法正常工作、我们怀疑 DOUT 可能存在机械问题、例如焊点、连接器等
        • 因此、通过手动配置编解码器以在-40 C 时切换此输出来确认收到 DOUT 信号
      • 我们在+25 C 下测量了时序、这些值似乎在带余量的规格范围内。

     

    • 编解码器设置
      • 附件是用于配置编解码器的设置。

     

    此外、我们是否应该注意此器件的任何勘误表?"

     

    我们期待听到您的想法。

     

    非常感谢、

    Bhav

    (我已将我们在电子邮件中使用的编解码器设置文件附加到了一起、但不确定如何附加到此论坛中、如果您尚未收到此文件、请告知)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查收件箱和垃圾邮件文件夹、但未找到任何来自您的电子邮件。 我已在论坛上向您发送了一份朋友请求、这将使我们能够私下共享信息。  

    与此产品相关的所有文档均链接到产品页面(https://www.ti.com/product/TLV320AIC3254)。 我们没有此器件的勘误文档。

    当您将 ADC 描述为"锁定"时、您是指 DOUT 完全不切换、还是指 DOUT 以给定的固定模式切换。 观察结果到底是什么?

    有两项测试需要更多详细信息:

    模拟旁路测试在25°C 时工作、但在-40°C 时失败

    a)您配置了什么信号路径?

    B)什么是模拟源-麦克风输入或线路输入(是否已验证它们在-40C 下工作)。

    c)在25C 和-40C 下使用了哪些测试输入以及结果如何?

    2.您提到您手动验证了 DOUT 功能。

    [引用 userid="480814" URL"~/support/audio/f/audio-forum/986277/tlv320aic3254-issues-at--40-c/3658334 #365834"]因此,手动配置编解码器以在-40°C 时切换此输出来确认收到 DOUT 信号。[/quot]

    a)如何配置 DOUT 进行切换?

    b)数字回路(即 DIN 到 DOUT)是验证 DOUT 是否正确切换的良好测试。 在实施过程中、您遇到了哪些问题?

    请在25°C 和-40°C 时重新附加器件读回值。 您也可以在接受朋友请求后将其私下发送给我。

    Diljith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    模拟旁路

    A/C)信号路径是一个进入 IN1 L/R 的差分500Hz 正弦波(通过一个10 uF 和8k2系列)并通过编解码器旁路和通过 LOR 输出。 请注意、路径通过正确的通道 MICPGA、混频器放大器设置为0dB。

    b)我们已将探头连接到 IN1 L/R、并在源断开时观察到以下情况:

    ->信号与交流耦合之前的预期相同、 但在交流耦合之后、当我们尝试将编解码器配置为-40 C 时、我们观察到 IN1 L/R 电平为0V。当编解码器正常工作时、我们观察到 IN1 L/R 电平为0.75V

    ->当器件从-40 C 加热到~-12 C 时、IN1 L/R 上的这个0V 电平被恢复至0.75V、而无需重新配置器件。

    ->我们还观察到、在-40 C 时尝试配置始终会导致 IN1 L/R 上的0V 电平 但是、如果我们在-40 C 下尝试相同的配置、在配置中仅将 CMM 设置更改为0.9V、我们会发现 IN1 L/R 的电平在加电时始终测量0.9V。

    根据我们有限的测试结果、症状似乎表明、在-40 C 时将 CMM 设置为0.75V 时、芯片无法正常工作。然而、在将 CMM 设置为0.9V 时、编解码器似乎按预期工作

    ->关于这一点、应用参考指南建议在设置 CMM = 0.9V 时、AVDD 应为1.8V (而 CMM = 0.75V 时为1.5V)。 假设我们使用的是 LDOIN = 3.3V 的内部 LDO、则产生的 AVDD 为1.77V。考虑到该设置在-40 C 下看起来可靠地工作、内部生成的1.77V AVDD 是否足以在数据表过程电压温度(PVT)工作条件下利用 CM = 0.9V? 请确认、因为这意味着需要进行重大的重新设计、以包含额外的稳压器。


    2.数字环回

    a)通过将 DOUT 分配为 GPIO 引脚并进行切换来测试 DOUT。
    b)未尝试数字回路、因为它需要对系统进行重大的固件更改。

    3.我已向您发送(通过私人消息)我们正在设置的配置设置、并且第0页和第1页寄存器根据请求以-40 C 和+25 C 的温度读取。 关于后者、寄存器在每个温度下似乎没有差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我必须向我们的设计人员核实这一点。 我们将就此向您回复。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    设计人员是否提供了任何更新?

    我们渴望及时了解这一点。

    期待收到您的回复。

    非常感谢、

    Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diljith:

    对此进行了任何更新?

    期待收到您的回复。

    非常感谢、

    Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhavesh、

    我们希望您检查是否可以让 ADC 在-40°C 时在单端模式下为发生故障的器件工作。

    我们希望您使用 PGA 的单端配置运行实验- 即、不要将 P1_R57设置为0x20、而是将其设置为0x80。

    此致