您好、TI、
我们在我们大学的十个类似双层 PCB 上使用 LM4871LD 音频放大器。 我们在一些 PCB 上具有很强的噪声。 当 IN- Input 上没有信号输入时、您可以听到"刮擦声"、当播放音乐时、您也可以听到该声音。
为了消除 PCB 上的噪声、我们必须触摸 IN-输入旁边焊接区域上的两个20k 电阻器。 然后(几乎)声音输出完美。
我们仍然进行了重新设计(请参阅附件的最后一页)、因为我们没有完全按照 LM4871数据表中的说明使用电容器。 但在重新设计中、对某些 PCB 的影响仍然相同。
您是否有任何想法或重新设计建议我们可以采取哪些措施来避免在我们的实际设计和进一步设计中出现这种行为?
任何帮助都很好。
祝你一切顺利
Alexander Wilke