This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4871:噪声-用手指消除噪声

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4871

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989726/lm4871-noise---use-your-finger-to-remove-it

器件型号:LM4871

您好、TI、

我们在我们大学的十个类似双层 PCB 上使用 LM4871LD 音频放大器。 我们在一些 PCB 上具有很强的噪声。 当 IN- Input 上没有信号输入时、您可以听到"刮擦声"、当播放音乐时、您也可以听到该声音。
为了消除 PCB 上的噪声、我们必须触摸 IN-输入旁边焊接区域上的两个20k 电阻器。 然后(几乎)声音输出完美。

我们仍然进行了重新设计(请参阅附件的最后一页)、因为我们没有完全按照 LM4871数据表中的说明使用电容器。 但在重新设计中、对某些 PCB 的影响仍然相同。

您是否有任何想法或重新设计建议我们可以采取哪些措施来避免在我们的实际设计和进一步设计中出现这种行为?
任何帮助都很好。

祝你一切顺利

Alexander Wilke

e2e.ti.com/.../LM4871_5F00_noise.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您是否有可能获得输出和输入信号的频率分析? 这将有助于确定噪声的性质。
    您提到了一些 PCB、这是否意味着您有一些 PCB 存在噪声、而另一些 PCB 没有噪声?

    我建议避免在布局上出现直角。 您似乎在触摸时具有正确的角度、并且噪声正在降低。
    根据您使用的电源和信号、确保电容器额定电压足够。
    我从您的捕获中看到电路板另一侧的红色区域、我假设这是 GND。 附近的连接器上有哪些信号? 我看不到这些信号的返回路径。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的回复和帮助。 我想我可以在下周提供频率分析。 我要在这里添加它。

    我们在某些项目上使用 LM4871 (每个项目两到四个相似的 PCB)。 一些 PCB 显示、噪声和其他(同一项目的)不显示该噪声。

    您是对的、LM4781下方的红色区域是音频部件的 GND 层。 右上角的两个信号属于 FTDI USB 转串行转换器、目前尚未使用。 他们的 GND 返回路径超出捕获范围右侧-我同意这是不好的。 您是否认为(到目前为止未使用的)迹线会影响 LM4871?

    当然、您是指该直角吗? 由于连接到 LM4871引脚的两个电阻器、因此很难避免这种情况。 小多边形会更好吗?

    我将在下周准备一些备选布局以及频率分析。

    祝你一切顺利
    亚历山大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    让我们下周检查您的更新。
    同时、是的、我认为小多边形更好、或者将组件推至顶部、以便器件的连接本身是对角线。 关于 FTDI 信号、如果它们当前未被使用、我现在不会有问题、但我担心这些信号可能会辐射到放大器的输入端。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我们在一段时间内没有听到您的声音、我将此主题标记为已关闭。 如果需要、请随时在此处回复或打开新主题。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、您好 Justin、

    很抱歉耽误你的回答。 您可以找到随附的分析、其中包含一些详细信息。 以下是快速答案:

    1。
    我检查了我们的设计、发现主要噪声是由位于 LM4871和扬声器连接器之间的两个电容器 C26和 C27产生的(请参阅原理图)。
    当我们移除这些电容器时、初级噪声消失。 希望您能在这里提供更多见解。

    2.
    仍然存在一个小的噪声、该噪声是恒定的、不会随着音量的增加而放大。 如果音量足够大、则听不到声音。 我们测试了一些额外的电容器放置、但不会对其余噪声产生任何影响。 也无法通过示波器/FFT 进行检测。 剩余噪声是否有可能由 LM4871在内部生成?

    3.
    为了避免90°角、我添加了关于 Ri 和 RF 电阻器放置的 TI 设计建议。 我还注意到 GND 引脚和 GND 外露焊盘之间没有 GND 连接(到目前为止我们已经这样做了...)。 希望您也能在这里提供更多的见解、了解避免这种情况更好的原因。

    非常感谢!

    亚历山大

    e2e.ti.com/.../LM4871_5F00_noise_5F00_analyze.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我将查看您的更新并尽快提供一些反馈。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我已经查看了您的分析、以下是一些意见:

    • 由于输出端的电容器、我们尚未看到这种行为、尽管这对于模拟放大器来说并不常见。  实际上、由于该放大器是模拟放大器、因此您不需要在输出端使用铁氧体+电容器、这通常在开关放大器中实现以减少辐射。
    • 您是否已尝试将器件与输入音频源隔离? C21并检查噪声。 我知道噪声可能不是来自输入、因为它不会被放大、而只是为了进行双倍检查。 器件内部没有振荡或类似的情况、因此我不希望它产生这种周期性噪声/信号。 也许噪声是从 GND 还是电源耦合?
    • 实际上、数据表并未指定将焊盘短接至 GND、或不指定这样做。 我认为最好遵循 EVM 设计并采用类似的布线方式、以避免90度角、并将隔离的铜区域用于散热器、与 GND 分开。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    自上次通信以来已经有一段时间了。 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    非常感谢您的反馈和帮助。
    我移除了 C21电容器、但两个电容器(C26、C27)的噪声相同。 但当它们被移除时、它会消失、因此我将坚持这么做。

    到目前为止、主要问题已经解决。 我将在下一个版本的 PCB 中关注 EVM 设计(确切地说)、看看我是否可以进一步改善输出行为。

    此致、
    亚历山大