This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2559:最大升压电压控制

Guru**** 2535290 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986965/tas2559-max-boost-voltage-control

器件型号:TAS2559

您好!

有关寄存器 B0P253R58 (TAS2559_VBST_VOLT_REG)的定义的说明。

在 未完成寄存器规格的情况 下、通过设置寄存器 B0P253R58中的 D2-D0来控制最大升压电压。 但是、Android 驱动程序(来自 TI)[1]使用 D7-D5 (保留)来设置升压电压。  

请确认以下寄存器定义正确。
另外,请说明“……对于 Rev B”是什么意思? 据我所知、tas2559器件仅有一个版本。

此致
Frank Rolsted Jensen

TAS2559_VBST_VOLT_REG

位 D7-D5。 保留

D4-D3位。

0:过压和过热检测输出被屏蔽、直到 D 类加电后100us
1:过压和过热检测输出被屏蔽、直到 D 类加电200us
2:过压和过热检测输出被屏蔽、直到 D 类加电500us
3:过压和过热检测输出被屏蔽、直到 D 类加电1ms

D2-D0位。

0:Rev B 的最大升压电压= 5.6V
1:Rev B 的最大升压电压= 6.1V
2:Rev B 的最大升压电压= 6.6V
3:Rev B 的最大升压电压= 7.1V
4:Rev B 的最大升压电压= 7.6V
5:Rev B 的最大升压电压= 8.1V
6:Rev B 的最大升压电压= 8.6V
7:Rev B 的最大升压电压= 9.1v、请勿使用–不推荐使用

注:
[1] tas2559-core.c

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究这一点、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将仔细检查您链接的上一个帖子中的信息源。
    是否要手动设置升压值? 我建议更好地使用从 PPC3获取的 bin 或 header 文件。

    我还会咨询驾驶员专家、但您能否指出驾驶员中指定 B0P253R58 D7:D5为保留寄存器的位置? 这些位有可能被标记为保留、这样用户就不会根据上述建议手动设置这些位。

    我找到的一些描述如下所示、与之前的描述不匹配、但我要查看以下内容:

    TAS2559_VBST_VOLT_REG

    D7-D5 BOOST_LVL[2:0]:设置最大升压电压电平。 0 => 5.6V
      6.1伏
      6.6V
      7.1V
      7.6V
      8.1V
      8.6V
      9.1v、请勿使用–不建议使用  

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回答。

    我也更喜欢使用 PPC3生成的参数、但通过分析调试输出文件、我看不到最大升压电压的任何配置(前提是电压由  B0P253R58寄存器控制)。

    您上面给出的说明与 Android 驱动程序中使用的定义相匹配、即 D7-D5用于配置最大升压电压。

    上一帖子中给出的寄存器说明表示保留了 D7-D5 (保留未在驱动程序中指定)。

    我之所以关注寄存器、是因为我注意到在播放高振幅信号(纯正弦信号、从静音到-3dB)时输出信号有一点过冲。

    此致、

    Frank Rolsted Jensen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我认为之前共享的描述是针对不同的器件、但无法确认。

    过冲意味着在滤波器之后(在模拟信号上)? 还是开关 D 类信号? 只要扬声器保持在指定的偏移和温度限值内、该器件可能会在短时间内推送比扬声器额定功率更大的功率。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    它位于滤波器之后-模拟信号上。

    问题是、在 本例中、您可以听到振幅的瞬态调节。

    我将尝试使用最大升压电压进行实验、以查看是否可以改善响应。

    您是否知道 DSP (模式3)中可以配置为提供更适度的信号调节的任何参数?

    /Frank  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    您使用的滤波器的值是多少?  

    Ivan 本周外出、但我将了解 DSP 模式并返回给您其他潜在参数。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin、

    是否希望 PPC3提供输出文件? -或从特定书籍/页面转储寄存器?

    /Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、  

    PPC3文件最适合使用。  

    谢谢、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin,是否可以通过某种方式上载 ppc3文件?

    /Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    您可以尝试将 ppc3上载为 zip 文件、如果无法正常工作、请通过私人邮件发送。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件已上传(作为图像)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    不确定此处的状态是什么、您上传的文件无法下载、请通过私人邮件发送、以防止进一步的问题。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊万

    没关系、我对寄存器的规格很满意。 因此、我认为我们应该解决这个问题。 感谢你的帮助。

    /Frank