This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:与器件通信时出错。 请确保 EVM 已连接。

Guru**** 2538010 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985718/tas5805m-error-communicating-with-device-please-make-sure-evm-is-connected

器件型号:TAS5805M

大家好、我有一个 TAS5805MEVM 工作正常。 我能够使用 Pure Path 控制台将扬声器连接起来、并通过 USB 播放音乐至 I2S。 它突然停止工作。 我收到消息"Error communicating with device。 请确保 EVM 已连接。"

已尝试重新启动电路板、但这没有帮助。 VDD 绿色 LED 和 USB 蓝色 LED 均亮起。 我在 DVDD 上测量3.3V、在 PVDD 上测量20V。 我限定了 I2C 线路的范围、我确实看到400kHz 时钟信号、但没有数据。 是否有任何有关正在发生的情况的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能说您的设置背景呢? 您的 GUI 工作状态如何?

    此致

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我不是很理解这个问题、但是如果您想了解更多设置细节、 下面是更多信息。 EVM 由直流电源供电。 电源设置为19.5V、电流限制为2.1A。 电源通电后、DVDD 绿色 LED 亮起、我测量的电压为3.3V。 连接 USB 电缆后、蓝色 LED 将亮起。 所有跳线都是根据其默认位置放置的,我在此附上了一张图片供您参考。 在图片中、单声道扬声器连接到放大器 B (黄色和蓝色的插线夹)。 我还尝试了放大器 A 和相同的问题。

    当我启动 PurePath 控制台时、我选择 Mono 配置、然后尝试连接到 EVM、此时我收到错误消息。 我随函附上了消息的屏幕截图供您参考。 请告诉我应该如何继续。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    • 您能否使用 OUT1和 OUT2恢复扬声器与放大器 A 的连接?
    • 您是否在断开负载的情况下看到了相同的问题?
    • 如果您以立体声配置连接扬声器、您是否会看到同样的问题?
    • 您能否探测故障引脚?
    • 您能否显示播放设备。 您在播放选项卡中看到的设备是什么。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    很抱歉耽误你的回答、我不在办公室了。 我今天回来尝试了上面提到的所有项目(使用 A 放大器连接、断开扬声器连接、以立体声配置连接扬声器)、仍然收到相同的错误消息。 我还尝试通过移除 DVDD 跳线来关闭其中一个放大器(A 或 B)、以防其中一个发生故障。 这也没有什么帮助。

    我探测了故障线路、 这两个放大器的电压都很高(3.3V)。 我不是很清楚您在最后一个项目符号中需要什么、但我附加了几个屏幕截图、其中显示了 Windows 设备管理器屏幕和音频设置。

    请告诉我如何继续。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在检查、只需一分钟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    在器件管理器中、我们确实看到 XMOS 驱动器工作正常、而且 EVM 蓝色 LED 显示 XMOS 工作正常。

    PPC3说可以连接到器件、这肯定是 IIC 问题。

    如您所述、探测 IIC 显示有 SCL、而没有 SDA。  您能否沿 SDA 信号路径追溯到 XMOS 器件引脚、以查看问题是发生在 XMOS 还是信号路径上?

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦、您好!

    当我确定 SCL 和 SDA 线路的范围时、我连接 到 TP12和 TP14挂钩。 根据原理图、这些测试点直接连接到 XMOS 引脚、所以信号链路径不多。 请参阅以下内容以供参考。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图看起来不错。 您能否检查是否存在任何引脚故障或 XMOS 错误?

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Frank、不确定您是否已阅读完整主题。 这不是我的原理图、而是 TI EVM 的原理图。 我在之前的消息中已经说过、我探测了两条故障线路、它们都是高电平。 不确定您的意思是检查 XMOS 错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    您是否尝试过其他 USB 电缆或使用了不同的 USB 端口? 如果您还没有测试过、您能不能进行测试。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试了不同的 USB 电缆、端口和计算机。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa、

    您是否有另一个 EVM 可用于从外部连接到 TAS5805EVM 上的 I2C 引脚、并查看您是否可以使用外部 I2C 器件进行读取/写入。

    您是否还尝试重新安装 PPC3以查看是否遇到相同的问题。 如果上述建议不起作用、我可以通过电子邮件向您发送有关安排新 EVM 的电子邮件。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、我刚刚尝试重新安装 PPC3软件、但仍然遇到同样的问题。 很明显、我们只有一个 EVM。 如果您可以安排发送另一个、我们可以对其进行检查并发送旧的文件进行分析。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对此进行了任何更新? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustafa

    我将向您发送一封电子邮件、以获取发货信息。 在我们脱机时关闭此线程。

    此致、

    Luis