大家好、我有一个 TAS5805MEVM 工作正常。 我能够使用 Pure Path 控制台将扬声器连接起来、并通过 USB 播放音乐至 I2S。 它突然停止工作。 我收到消息"Error communicating with device。 请确保 EVM 已连接。"
已尝试重新启动电路板、但这没有帮助。 VDD 绿色 LED 和 USB 蓝色 LED 均亮起。 我在 DVDD 上测量3.3V、在 PVDD 上测量20V。 我限定了 I2C 线路的范围、我确实看到400kHz 时钟信号、但没有数据。 是否有任何有关正在发生的情况的输入?