This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563:需要 TAS2563 QFN CFG 在 SDOUT 上发送预处理音频流

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982519/tas2563-need-tas2563-qfn-cfg-to-send-pre-processing-audio-stream-on-sdout

器件型号:TAS2563

您好、Sirs、

默认情况下、TAS2563 QFN 的 PPC3 GUI 会在 SDOUT 上发送后处理音频流。 您是否会建议如何配置 TAS2563 QFN 以在 SDOUT 上发送预处理音频流。 我们是否可以有用于客户调试的 CFG?

谢谢、此致、

陈耀恩
2021年3月2日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    有选择控件可用于指定要发送到 SDOUT 的数据。

    在"调优和音频处理"面板的右上角有一个齿轮图标、您可以打开"Outmux 设置"并在 SDOUT 处选择所需的数据。
    在 End System Integration (终端系统集成)中、在 Snapshot Selection (快照选择)阶段、右上角还有一个齿轮图标、您可以单击该图标并为导出的配置选择 SDOUT 的输出数据。

    请注意、在任何一种情况下都有两个通道、因此请确保选择您需要数据的插槽。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    系统集成页面应缺少一些内容。 我可以通过 PPC3的调优页面查看 SDOUT (但 SDOUT 与 SDIN 仍然不同)、 我在使用以下配置编写 CFG 后看到的是扁平 SDOUT:  

    PPC3调优页面:

    CH2=SDIN、CH1=SDOUT


    系统集成页面:



    我的 TAS2563 QFN PPC3 GUI 版本为3.0.0。



    您是否会查看我的 CFG 并建议 PPC3 GUI 是否缺少任何内容?

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年3月3日
    e2e.ti.com/.../combined_5F00_configuration_5F00_0_5F00_TuningMode_5F00_16KHz_5F00_Power_5F00_Up_5F00_BCLK.cfg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    寄存器0x0B 和0x0C 的配置似乎缺失、这是控制器件输出数据的寄存器。

    使用"调优和音频处理"面板时、您能否记录 I2C 命令、然后查找"W98 0B"? 我希望这些寄存器具有类似 w 98 0b 44和2 98 0c 40的值。

    如果您有任何疑问、请告诉我这是否有效。 我将与 PPC3团队同步处理这些缺失的命令。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan、

    以下是我的 I2C 捕获:
    (1)在将插槽0和插槽1设置为音频输入时、捕获了与 PPC3音频调优页面的 I2C 通信- Aud-IN_PPC3_Profile.csv
    (2)捕获的与 DirectI2C 的 I2C 通信- Aud-IN_CFG.csv

    我可以通过 PPC3调优页面看到"w 98 0b 44"和"w 98 0c 40"  
    PPC3不会将“w 98 0b xx”和“w 98 0c xx”写入系统集成页面的 CFG 中。


    e2e.ti.com/.../Aud_2D00_IN_5F00_PPC3_5F00_Profile.csv

     e2e.ti.com/.../Aud_2D00_IN_5F00_CFG.csv


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、  

    感谢您提供信息。 Ivan 仍在与 PPC3团队合作、当我们掌握更多信息时、我们可以向您提供最新信息

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin 和 Ivan、

    插槽0 = LRCK =低电平、插槽1 = LRCK =高电平吗?

    然后才能使用 PPC3 GUI 进行修复。 您是否会提供 CFG 来发送 LRCK =低电平和高电平上的 I2S 预处理和后处理信号、同时使用单声道 TAS2563 QFN 的 SDOUT? 客户需要将 CFG 作为原型构建的短期解决方案。

    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2021年4月3日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    您对 LRCK 低电平和高电平的描述取决于插槽、适用于 I2S 格式、但 TDM 接口可用于 I2S 数据格式。

    在使器件退出关断模式之前、您只需将我提到的命令添加到脚本中。 这将设置寄存器0x0B 和0x0c。 如果您发送 PPC3文件和要导出的快照、我可以帮助生成 cfg 并添加命令。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议、Ivan。 我可以为客户返工 CFG、这一点很好... Wayne Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    很抱歉、我点击了错误的按钮。 如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器