This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4865:Vdd 加电后的 Vo1行为

Guru**** 2648075 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989580/lm4865-vo1-behavior-just-after-powerup-vdd

器件型号:LM4865

大家好、

我对 LM4865 Vo1在上电后的行为有疑问。

请参阅附件中的详细信息、但当它们在加电后立即向-VIN 输入音频源时、Vo1在0.84~1.44 DC_VOL 期间不输出任何数据。
一旦将 DC_VOL 增大到1.76V、Vo1将输出音频源。
之后、如果 DC_VOL 为1.44V、Vo1可以输出音频源。

[问题1]
我们看到这种生物的原因。
LM4865是否具有任何上电序列?


[问题2]
我们是否有图29、其中 VDD=3.3V?
如果没有、VDD=3.3V 时的增益- VDC 曲线是什么?

e2e.ti.com/.../LM4865_5F00_DC_5F00_vol_5F00_vs_5F00_Vo1.pdf
此致、
Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、  

    我们的团队正在研究此主题、并将尽快做出响应。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如数据表中所述、在图29之前、由于直流增益控制对于该器件而言并不重要、因此器件之间的差异相当大。
     由于迟滞、您在相同电压(1.44V)下会看到不同的行为、与下降时相比、当 DC_VOL 上升时、响应会有所不同。

    遗憾的是、虽然响应应该相似、但没有与图29类似的3.3V 曲线。

    您测试的区域可能会将增益从低于-20dB 更改为高于-10dB。 请注意、由于 DC_VOL 较低、衰减较高(阶跃较大)。 如果您在放大器输入端使用振幅更高的信号、也许您会在早些时候看到输出端的信号、以 DC_VOL 为单位。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    关于迟滞、您能否共享 DC_VOL 上升/下降的迟滞数据?

    此致、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    在同一图29上可以观察到迟滞、您可以看到有两条主要曲线、一条是下降曲线、另一条是上升曲线。
    此器件数据表中包含所有可用信息。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器