Other Parts Discussed in Thread: LM4865
大家好、
我对 LM4865 Vo1在上电后的行为有疑问。
请参阅附件中的详细信息、但当它们在加电后立即向-VIN 输入音频源时、Vo1在0.84~1.44 DC_VOL 期间不输出任何数据。
一旦将 DC_VOL 增大到1.76V、Vo1将输出音频源。
之后、如果 DC_VOL 为1.44V、Vo1可以输出音频源。
[问题1]
我们看到这种生物的原因。
LM4865是否具有任何上电序列?
[问题2]
我们是否有图29、其中 VDD=3.3V?
如果没有、VDD=3.3V 时的增益- VDC 曲线是什么?
e2e.ti.com/.../LM4865_5F00_DC_5F00_vol_5F00_vs_5F00_Vo1.pdf
此致、
Kai