This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:Abaout TAS5731M EQ 设置

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/990006/tas5731m-abaout-tas5731m-eq-setting

器件型号:TAS5731M
主题中讨论的其他器件: TAS5731

尊敬的 TI 团队  

  • 我将向您学习有关 TAS5731M 的两个问题

  1. TAS5731M EQ 设置是否支持4阶 LinkWitz-Riley、是否支持 多阶滤波器?

      那么、在 EQ 设置中、如何像第2阶 或第4阶那样设置滤波器?LinkWitz-Riley 2处于 EQ 设置中、这2意味着什么。

    2 是否支持 Tas5731M   MaxxBass?  以及  如何在是否受支持时进行设置?   

  •  期待您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    对于双二阶、 这里是 LinkWitz-Riley 2、这意味着二阶。 您还可以将其配置为一阶。

    所有双二阶互串联、这意味着2 * LinkWitz-Riley 2 可以包含4阶一。

    在这里、您的意思是 MaxxBass? 它是心理低音吗? 想要使用谐波产生"低音"?

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 您的回复!

    什么是 MaxxBass? :介绍的内容与此类似

    获得专利的 Waves MaxxBass 心理声学低音
    扩展带来比传统音质更自然的声音
    使用 EQ 和的低音增强技术
    系统过功率。 MaxxBass 分析
    低频、从而产生可感知的谐波
    更低、更深的音调  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要深入了解这款 MaxxBass、我们将在清晰明了的情况下尽快与您联系。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    根据我的检查结果、TAS5731无法支持此功能。

    您能否评估 TAS5754的 PBE 功能以查看其是否符合您的要求? 我认为我们没有与 MaxxBass 完全相同的功能。

    BR、

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 alix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 alix  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有任何其他问题、请在下面回复。 如果问题已解决、我们将关闭此问题。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 请关闭。