This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505寄存器

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/984785/tas2505-tas2505-registers

器件型号:TAS2505

您好、先生、

我使用 TAS2505向客户转储初始寄存器、如下所示、  
#回放 D 类
#页切换到第0页
宽30 00
#断言软件复位
W 30 01 01
#页切换到第1页
宽30 00 01
# LDO 输出编程为1.8V、电平转换器加电。
宽30 02 00
#页切换到第0页
宽30 00
# DAC 指令编程 PRB #1
W 30 3c 01
# CODEC _CLKIN=MCLK/MCLK 应该为12.288MHz
宽3004 00
#编解码器接口控制字长度= 16位。BCLK&WCLK 输入。I2S 模式。
宽30 1b 00
#数据时隙偏移00
宽30 1c 00
# DAC NDAC 加电、NDAC=1
宽30 0b 81
# DAC MDAC 加电、MDAC=2
宽30 0c 82
# DAC OSR (9:0)->DOSR=128
宽30 0d 00
# DAC OSR (9:0)->DOSR=128
宽30 0e 80
#仅 LDAC 已通电。DAC 路径设置 LDAC 和 RDAC 的 LDAC 数据单声道。 RDAC 数据已禁用。软步骤1 (每个 FS)。
W 30 3f B0
左声道的 DAC 音量未静音。右 DAC 静音。
宽30 40 04
# LDAC 数字增益0dB
宽30 41 00
#页切换到第1页
宽30 00 01
#主基准已通电
宽30 01 10
DAC 的#输出共模设置为0.9V (默认值)
W 30 0A 00
# LDAC AFIR 是6阶 FIR 滤波器并加电。
W 30 03 00
# SPKL 收件人 增益= 0dB
W 30 2E 00
# SPKL 驱动器 PGA 增益=6.0dB
宽30 30高
# SPK OSCP enabled、OCP Degltich=4、OTP enabled、OTP Deglitch=5
宽30 52 00
# SPK 加电
W 30 2D 02

客户将其加载到 PCB 并按如下方式回读、

 

您是否认为那里有问题?

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ian:

    是否有机会使用数字分析仪? 或者至少使用范围验证几个事务?
    出于调试目的、我只会检查几条命令以验证写入和读取是否正常工作。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian、  

    此线程已处于非活动状态一段时间、因此我现在将关闭它。 如果您有任何其他问题、请随时在此处回复或打开新话题。

    此致
    Justin Beigel