This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2560:TAS2560数据表

Guru**** 2511745 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989856/tas2560-tas2560-datasheet

器件型号:TAS2560

您好 TI 团队、

当我查看 TI TAS2560数据表时、我不了解 PLL_CLK。 该规范规定 PLL 输出需要配置在100MHz 和200MHz 之间、但例如、对于48kHz 采样率、PLL_CLK 应该是49.152MHz、这两者是否相互冲突?  以下屏幕截图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    有关这些限制的信息很可能是从另一个器件获取的。 我们将记下此错误并在下一个修订版中进行修复。
    示例中介绍了正确的信息。 PLL 的输出应为1024乘以 Fs。

    在所有情况下、建议使用 PPC3根据您的设置生成所需的配置。

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器