This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3101:设计问题

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985434/tlv320dac3101-design-question

器件型号:TLV320DAC3101

您好、先生、

您是否意味着我们需要设置 VDD 的加电时序并自行休息?

控制计时的目的是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、需要控制电源的时序。 如果电源序列未正确完成、您可能会看到器件出现一些意外行为。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、  

    加电时间是否需要由  第1页/寄存器0x22 (34)设置?

      PAGE 1 /寄存器0x22 (34)的差分设置有什么影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    第1页的寄存器0x22设置 一些电源时序、但仅用于器件的扬声器驱动器部分。 这与电源轨无关:

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    您能否共享电源和复位引脚的序列?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    建议的电源序列为:

    1.为 SPLVDD 和 SPRVDD 加电

    2.为 IOVDD 加电

    3.在 IOVDD 之后立即为 DVDD 加电

    4.为 AVDD 和 HPVDD 加电

    数据表仅指定在 DVDD 上电时、复位应保持低电平。   为了在初始化期间确定无问题、只需在整个电源序列期间将 RESET 保持为低电平、然后在最后一个电源上电后将其驱动为高电平。

    (数据表第6.3节)

    此致、

    Arthur Brown

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur

    如果 TLV320DAC 的电源(SPVDD、AVDD、DVDD、IOVDD)始终开启、是否存在任何问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    您是不是说所有电源都已通电并且仅切换复位引脚? 但电源最初是如何加电的?

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的反馈、

    我们想知道、当我们的机器开启时、我们是否可以使 TLV320DAC 的电源(SPVDD、AVDD、DVDD、IOVDD)始终保持开启状态、即使我们不使用音频相关功能

     本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    此用例应该没有问题。 您可以使用器件寄存器配置在不使用时将其设置为关断模式、或在需要时使用复位并重新初始化。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器