Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989447/tpa3110d2evm-ok
器件型号:TPA3110D2EVM主题中讨论的其他器件:TPA3110D2
大家好、团队、
这是 Swapnil S.
我们在 TPA3110D2 EVM 电路板上看到了 THD 数据。
LC 滤波器值:- L:-22uH 和 C:- 0.68uF
输入 波形:- 1kHz,Vrms:- 916mVrms (接近1Vrms)
负载:-扬声器8欧姆
立体声模式
限制设置:- 6.97V。 直接连接到 GVDD。
结果:-
PVCC 10V DC,THD:- 11%
PVCC 12V DC,THD:- 5.6%
PVCC 13.5V DC,THD:- 3.8%
PVCC 16V DC,THD:- 1.8%
观察结果:-
在 LC 滤波器之前、我们将得到毛刺方波。 按照下面的卡扣进行操作。

因此、根据我们的研究、这是由于 MOSFET 的"死区时间"概念而发生的、该概念在 IC 内部使用。
3.请分享您宝贵的意见以降低 THD。
此致、
Swapnil