This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2EVM:好的

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/989447/tpa3110d2evm-ok

器件型号:TPA3110D2EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3110D2

大家好、团队、

这是 Swapnil S.

 我们在 TPA3110D2 EVM 电路板上看到了 THD 数据。

LC 滤波器值:- L:-22uH 和 C:- 0.68uF

输入 波形:- 1kHz,Vrms:- 916mVrms (接近1Vrms)

负载:-扬声器8欧姆

立体声模式

限制设置:- 6.97V。 直接连接到 GVDD。

结果:-

PVCC 10V DC,THD:- 11%

PVCC 12V DC,THD:- 5.6%

PVCC 13.5V DC,THD:- 3.8%

PVCC 16V DC,THD:- 1.8%

观察结果:-

在   LC 滤波器之前、我们将得到毛刺方波。 按照下面的卡扣进行操作。

因此、根据我们的研究、这是由于 MOSFET 的"死区时间"概念而发生的、该概念在 IC 内部使用。

3.请分享您宝贵的意见以降低 THD。  

此致、

Swapnil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Swapnil、

    死区时间设置是内部固定的、因此您无法调整死区时间。

    根据您的测试结果、由于高功率、输出必须削波。 因此、增加 PVCC 可以提高 THD。  

    THD+N 还与 LC 滤波器的电感器非线性相关。  铁氧体磁芯电感器将具有良好的 THD 性能。

    此致、

    Derek