This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:如何为 TAS2505设置/选择 FS 和 MCLK

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988963/tas2505-how-to-setup-select-fs-and-mclk-for-tas2505

器件型号:TAS2505

您好!

我使用 《TAS2505应用参考指南》(SLAU472).4.0.7中的设置来设置 TAS2505。  它说"EVM I2C 寄存器控制脚本用于显示如何设置
在回放模式下、TAS2505的 fs = 44.1kHz、MCLK = 11.2896MHz。' 。  我有以下问题。

1.如果我想将 FS 更改为差值、我应该更改 TAS2505的哪个寄存器设置?

2.如果我想将 MCLK 更改为差值、我应该更改 TAS2505的哪个寄存器设置?

谢谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您可以在 应用参考指南的表2-17中查找时钟设置

    或者、您也可以使用类似 这样的计算工具 来获取所需的值。 我认为内部时钟树应该类似于 TLV320AIC310x。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ivan 提供的有用信息。  我有另一个问题。  设置完所有寄存 器后、与4.0.7 TAS2505应用参考指南(SLAU472)中的寄存器完全一样、我在 TAS2505的扬声器引脚9或12上看到了一个波形(见所附文件)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivan、我如何在这里附加上一条消息中提到的图片、以便您查看波形?  它只允许引用某些 URL、而不允许本地 PC 引用附加的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是、当没有音频数据发送到 TASF2505的 I2S 端口或没有 MCLK 时、为什么扬声器引脚上有波形?  当有音频数据通过 TAS2505的 MCLK 流式传输到 I2S 时、波形是否只会从扬声器引脚生成?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试附加波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    该波形是器件的 D 类开关。 这是正常现象、只要器件处于活动状态、就会输出。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Justin 提供的信息。  现在、TAS2505用于  更改扬声器音量(最小0%至最大100%)的寄存器设置是什么?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Justin 提供的信息。  现在、TAS2505用于  更改扬声器音量(最小0%至最大100%)的寄存器设置是什么?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    有几个不同的音量控制寄存器:  

    • DAC 通道数字音量控制(第0页-寄存器65)
      • 用于实现数字增益
    • HP 音量控制(第1页-注册22)
      • 用于耳机操作
    • AINL/AINR 音量控制寄存器(分别第1页-寄存器24和25页)
      • 仅衰减
    • 扬声器音量控制1 (第1页-寄存器46)  
      • 扬声器衰减
    • 扬声器放大器音量控制2 (第1页-寄存器48)
      • 扬声器增益

    此致、  

    Justin Beigel