This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505输出自动关断

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/988063/tas2505-tas2505-output-auto-shutdown

器件型号:TAS2505

尊敬的 TI 专家:

     我正在使用 TAS2505。 SPKVDD  由直流/直流(降压)供电、电压为 4.87V、VDDIO  由稳压 器供电、电压为3.3V。  AVDD 和 DVDD 由 TAS2505 内部 LDO 供电。 原理 图是 参考 SLAU472的数据表 和图1-3设计的。

    但是、我们有一些设备将扬声器安装到 TAS252/SPKM 中、然后 TAS2505停止输出音频。 扬声器的4Ω 为2W/μ s。 当我们将 TAS2505的音量调整为93%(寄存器63)时、某些设备可以恢复正常。 但是、这些异常设备可能会在低温环境下重现。   ℃。为-20 μ A

    当扬声器置于 低温环境中时、我们检测到扬声器的阻抗为3.7Ω Ω。   

    4Ω。、我们想知道 TAS2505是否适合驱动扬声器、它是2W/4 Ω Meanwile,我们是否可以 通过软件解决该问题? 顺便说一下,您能否提供 TAS2505的最大输出电流?   

    

   

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们的团队正在研究这一点、并将尽快为您提供答复。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TAS2505是一款适用于2W/μ s 扬声器的器件、但我4Ω 它是使用最大 SPKVDD 进行测试的。 当您遇到没有音频输出的事件时、是否可以检查过流检测标志(第0页/寄存器44或46页)?

    谢谢、  

    Justin Beigel