Other Parts Discussed in Thread: TAS2505
尊敬的 TI 专家:
我正在使用 TAS2505。 SPKVDD 由直流/直流(降压)供电、电压为 4.87V、VDDIO 由稳压 器供电、电压为3.3V。 AVDD 和 DVDD 由 TAS2505 内部 LDO 供电。 原理 图是 参考 SLAU472的数据表 和图1-3设计的。
但是、我们有一些设备将扬声器安装到 TAS252/SPKM 中、然后 TAS2505停止输出音频。 扬声器的4Ω 为2W/μ s。 当我们将 TAS2505的音量调整为93%(寄存器63)时、某些设备可以恢复正常。 但是、这些异常设备可能会在低温环境下重现。 ℃。为-20 μ A
当扬声器置于 低温环境中时、我们检测到扬声器的阻抗为3.7Ω Ω。
4Ω。、我们想知道 TAS2505是否适合驱动扬声器、它是2W/4 Ω Meanwile,我们是否可以 通过软件解决该问题? 顺便说一下,您能否提供 TAS2505的最大输出电流?