主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111EVM-K、
大家好、
我们有 tlv320aic3100evm-u 编解码器评估板。 连接到 Windows PC 后工作正常。
现在、我们希望将同一电路板用于不同主机的开发目的、例如嵌入式 Linux SBC。
是否有方法可以将 tlv320aic3100evm-u 连接到外部处理器、同时仍通过 USB 为其供电?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们有 tlv320aic3100evm-u 编解码器评估板。 连接到 Windows PC 后工作正常。
现在、我们希望将同一电路板用于不同主机的开发目的、例如嵌入式 Linux SBC。
是否有方法可以将 tlv320aic3100evm-u 连接到外部处理器、同时仍通过 USB 为其供电?
您好 Primoz、
诚然、EVM-U 板在外部连接方面存在一些限制。 没有开关允许将器件与外部处理器配合使用。 为了实现这一点、我认为需要修改电路板、并且需要切断布线。
我认为这里更好的选择是使用 TLV320AIC3111EVM-K 板并 将该芯片替换为 TLV320AIC3100。 除了 AIC3111具有立体声扬声器输出和可编程 miniDSP 之外、这些器件非常相似。 引脚排列极其相似、EVM-K 板在连接外部处理器时可提供更大的灵活性。
此致、
Aaron Estrada