This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:具有外部 MCU 的 tlv320aic3100evm-u

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3111EVM-K, TLV320AIC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987858/tlv320aic3100-tlv320aic3100evm-u-with-external-mcu

器件型号:TLV320AIC3100
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3111EVM-K

大家好、

我们有 tlv320aic3100evm-u 编解码器评估板。 连接到 Windows PC 后工作正常。

现在、我们希望将同一电路板用于不同主机的开发目的、例如嵌入式 Linux SBC。

是否有方法可以将 tlv320aic3100evm-u 连接到外部处理器、同时仍通过 USB 为其供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Primoz、

    诚然、EVM-U 板在外部连接方面存在一些限制。 没有开关允许将器件与外部处理器配合使用。 为了实现这一点、我认为需要修改电路板、并且需要切断布线。  

    我认为这里更好的选择是使用 TLV320AIC3111EVM-K 板并 将该芯片替换为 TLV320AIC3100。 除了 AIC3111具有立体声扬声器输出和可编程 miniDSP 之外、这些器件非常相似。 引脚排列极其相似、EVM-K 板在连接外部处理器时可提供更大的灵活性。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您提供信息。

    还有一件事、我们看到 I2S_ENABLE 信号引脚连接到 TAS1020B 芯片。

    读取某个位置应该会禁用 TAS1020B 编解码器接口?

    但是、在任何地方都不会记录此功能?

    TI 的某个人能否就此发表评论?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Primoz、

    我找到了一个 E2E 帖子、其中该引脚可被拉高、它将禁用 TAS1020b I2S。 很难解释为什么没有记录这一点、因为我没有设计此 EVM、但我认为 这是因为此板 旨在用作 PC 上的快速插拔和播放板进行评估。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的快速响应。

    那么、如果我正确理解、您是 TI 员工吗?

    您能否确认 I2S_ENABLE 信号将禁用 TAS1020b、使板载 AIC3100编解码器可与外部 MCU 配合使用、而无需对电路板硬件进行任何其他修改?

    我们真的不想花更多的时间来解决这个问题、我们需要使用此 EVM 和编解码器。

    提前感谢您的帮助、

    BR、

    Primoz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Primoz、

    对这种混乱表示歉意。  是的、我是 TI 员工。  

    我继续尝试通过拉高 I2S_ENABLE 来禁用 I2S 线路、但并未禁用时钟。 恐怕这里唯一的选择是切断来自 TAS1020b 的布线、并使用测试点使用外部 I2S。  

    此致、

    Aaron Estrada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您付出的巨大努力、并向我们提供最终答案!

    BR、

    Primoz