Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM, TAS5634, TAS5558
主题中讨论的其他器件: TAS5634、 TAS5558
你(们)好
我已移除音频接口板(AIB)输入的跳线 J4。
我已检查 I2S 多路复用器控制信号"MUX_CTL"是否为高电平(3.3V)。
MUX_CTL 上拉为10K Ω。 它应该是一个较高的层次。
我已检查2个 TAS5634EVM 器件。 您能告诉我如何解决此问题吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM, TAS5634, TAS5558
你(们)好
我已移除音频接口板(AIB)输入的跳线 J4。
我已检查 I2S 多路复用器控制信号"MUX_CTL"是否为高电平(3.3V)。
MUX_CTL 上拉为10K Ω。 它应该是一个较高的层次。
我已检查2个 TAS5634EVM 器件。 您能告诉我如何解决此问题吗
您好!
我有 TAS5634评估模块的用户指南 SLAU750 - 2017年10月。
我遵循了"2快速启动(BTL 模式)"。
2.1硬件和软件
(1)有 TAS5634EVM。
(2)电源为24VDC。
(3)存在牵引10Ω Ω 电阻器负载。
(4)有一根光缆。
(5)德州仪器(TI) PurePath 控制台(PPC)不存在。
(6) FPGA 和 PIC 单元的音频接口板在 J8上连接。
FPGA 用于 I2S。 PIC 可让 I2C 通过 I2C 控制音量。
2.2连接和电路板配置(BTL 模式)。
我遵循了1-4。
5.输入配置
(步骤1)我选择了“a.光学输入”。 我已经测试了 PIC 的体积内含物料。 功率电流会随着音量控制增加和降低。 光学输入和音量控制似乎没有问题。
(步骤2)我已选择"D.音频接口板(AIB)输入"
功率电流不会因音量控制而增加和降低。
FPGA 的 I2S 信号不会输入。
2.3上电
我遵循了1-6。
毫克
您好!
如果您看一下原理图、TAS5634EVM 有两个音频输入源选项、
1.板载接口,包括 USB、光学、直接 I2S 等;
2. AIB (音频接口板)插件模块。 这需要另一个模块化板通过 J8连接器馈入信号。 该模块是一个已停用的旧模块。
请将 J4跳线保持在中、并使用板载音频接口进行测试。 如果您想将 I2S 信号直接馈送到 TAS5558、请使用 J10/11/12/13。 谢谢!
此致、
Sam