This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5634EVM:可以#39;t 处理音频接口板(AIB)输入:使用 AIB 输入时、移除跳线 J4。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5634EVM, TAS5634, TAS5558

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/987500/tas5634evm-can-t-work-the-audio-interface-board-aib-input-when-using-the-aib-input-remove-jumper-j4

器件型号:TAS5634EVM
主题中讨论的其他器件: TAS5634TAS5558

你(们)好

我已移除音频接口板(AIB)输入的跳线 J4。

我已检查 I2S 多路复用器控制信号"MUX_CTL"是否为高电平(3.3V)。

MUX_CTL 上拉为10K Ω。 它应该是一个较高的层次。

我已检查2个 TAS5634EVM 器件。 您能告诉我如何解决此问题吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在检查 EVM 后与您联系。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很有趣的地方 我个人以前从未注意到过这种问题。 我想、MCU 是否正在执行某项操作来配置其 GPIO。

    请问您是如何馈送音频输入的? 它是否运行良好? 我们可能会首先让您的电路板正常工作。 谢谢!

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有 TAS5634评估模块的用户指南 SLAU750 - 2017年10月。
    我遵循了"2快速启动(BTL 模式)"。
    2.1硬件和软件
    (1)有 TAS5634EVM。
    (2)电源为24VDC。
    (3)存在牵引10Ω Ω 电阻器负载。
    (4)有一根光缆。
    (5)德州仪器(TI) PurePath 控制台(PPC)不存在。
    (6) FPGA 和 PIC 单元的音频接口板在 J8上连接。
    FPGA 用于 I2S。 PIC 可让 I2C 通过 I2C 控制音量。
    2.2连接和电路板配置(BTL 模式)。
    我遵循了1-4。
    5.输入配置
    (步骤1)我选择了“a.光学输入”。 我已经测试了 PIC 的体积内含物料。 功率电流会随着音量控制增加和降低。 光学输入和音量控制似乎没有问题。
    (步骤2)我已选择"D.音频接口板(AIB)输入"
    功率电流不会因音量控制而增加和降低。
    FPGA 的 I2S 信号不会输入。

    2.3上电
    我遵循了1-6。

    毫克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    如果您遵循 EVM 指南、它应该可以正常工作。

    我是否可以知道您在哪里以及何时获得此 EVM?  

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我在2020/12月从 Digi Key 获得了3个单元。 我测试了2个单元、结果相同。
    以下是2个装置上的标签。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您看一下原理图、TAS5634EVM 有两个音频输入源选项、

    1.板载接口,包括 USB、光学、直接 I2S 等;

    2. AIB (音频接口板)插件模块。 这需要另一个模块化板通过 J8连接器馈入信号。 该模块是一个已停用的旧模块。

    请将 J4跳线保持在中、并使用板载音频接口进行测试。 如果您想将 I2S 信号直接馈送到 TAS5558、请使用 J10/11/12/13。  谢谢!

    此致、

    Sam