This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:TAS2505内部 LDO 输出电压异常

Guru**** 2590130 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505, TLV1117, TPS54427

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/982132/tas2505-tas2505-internal-ldo-output-voltage-abnormality

器件型号:TAS2505
主题中讨论的其他器件: TLV1117TPS54427

尊敬的 TI 专家:

     我正在使用 TAS2505。 SPKVDD  由直流/直流(降压)供电、电压为 4.87V、VDDIO  由稳压 器供电、电压为3.3V。  AVDD 和 DVDD 由 TAS2505 内部 LDO 供电。 原理 图是 参考 SLAU472的数据表 和图1-3设计的。

    但是、当我启动设备时、当 CPU 写入 tas2505时、i2c 总线发生故障。 ‘s 测试 DVDD (AVDD)Δ V 电压 异常。 DVDD (AVDD)的电压有三种情况:第一种是 DVDD 为0.58V、始终保持;第二种是 DVDD 为1.5V、通过下拉 RESET 引脚恢复;第三种是 DVDD 为1.68V、可在几秒钟内自我恢复。 因此、我感到困惑的是、内部 LDO 为何异常。 故障 设备设备数量为11、 设备总数  为52。 故障 现象是随机的、有时不存在。

   现在、我希望知道 原理 图 是不是错误的、或者是 软件不符合要求的问题。  我还想知道、内部 LDO 的功率可能不足、导致 DVDD 的电压  异常? 或者加电顺序 不一致?

   谢谢!

   祝你一切顺利!

                                                  胡先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否在上电期间分享 SPKVDD、LDO_SEL、IOVDD、AVDD/DVDD 和 RST 的一些示波器截图? LDO 启动问题主要与电源时序有关。

    请注意、正确的电源序列是:

    1. SPKVDD
    2. 一旦 SPKVDD 完全上电、那么 IOVDD 可以上电
    3. 一旦 IOVDD 完全加电、则可以为 DVDD/AVDD 加电
    4. DVDD/AVDD 完全上电后的10ns、RST 引脚可上拉/释放。 也可以在启动电源序列之前始终将其上拉。

    每个电源轨之间的最短时间为0、因此它们可以同时斜升、但如果之前的电源轨尚未完全上电、则不应完全上电。 例如、 SPKVDD 和 IOVDD 可以同时斜升、但 SPKVDD 必须在 IOVDD 完全上电之前完全通电并保持稳定。

    由于 LDO_SEL 正在启用内部 LDO、SPKVDD 先供电、然后是 IOVDD、因此内部 LDO 完全上电之前有一定的时间。 您有两个主要选项:

    • 为 IOVDD 加电、使其在 SPKVDD 之后、但在 AVDD/DVDD (内部 LDO)之前完全加电并保持稳定
    • 独立控制 LDO_SEL 引脚、类似于 RST、并在 SPKVDD 和 IOVDD 均已完全加电且稳定后将其拉至 SPKVDD。

    如果您对所提供的信息有任何疑问、请告诉我。
    获得电源序列捕获后、我们可以进一步评论可能的权变措施。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复。

      SPKVDD、IOVDD、AVDD/DVDD 的上电序列如图所示:

      SPKVDD、IOVDD 的序列在由 SPKVDD 降压获得 IOVDD 的同时启动。(芯片为 TLV1117)并且 IOVDD 在 SPKVDD 之前是稳定的。 因此我们无法控制 SPKVDD 和 IOVDD 的序列、因为我们没有在 TLV1117中设计使能引脚。

      复位引脚的信号序列和 DVDD 如下(黄色线是复位 信号):

    当 DVDD 异常时    、SPKVDD、IOVDD、AVDD/DVDD 的上电序列如图所示:

    在图片中、我们可以看到 DVDD 始终处于0.58V。

    现在、我们通过更改 SPKVDD 的启动时间(SPKVDD 被 TPS54427降压、我们更改 ss 引脚的电容器)、我们可能会解决 DVDD 始终处于0.58V。  顺序如下:

    但我们无法 从根本上解决问题。

    现在、我想知道 这些故障的根本原因。 顺便说一下,我们的设备生产了700 μ 尼特。 我们如何    从根本上解决这个问题? 这表明我们必须放弃这些作品吗?

    此致。

    工程师 HU。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPKVDD 和 DVDD 的电路如下:

    因此、我们不控制 SPKVDD 和 IOVDD 的序列。 LDO_SEL 引脚直接连接到 SPKVDD 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多信息。 我们正在研究这一问题,并将尽快作出反应。

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     问题是否 已解决?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    由于我们 直接沟通、我现在将关闭此主题、并在问题解决后报告摘要。  

    此致、  

    Justin Beigel