This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3262:aic3262电路 CR 滤波器问题

Guru**** 2515790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986564/tlv320aic3262-aic3262-circuit-cr-filter-problem

器件型号:TLV320AIC3262

为什么我在 C162和 C163后面为 CR 滤波器添加10K 或1k 电阻器、这将导致无法录制任何语音。 关闭电阻器、它将正常工作。

请帮您检查和解释。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我们您在通道上使用的阻抗设置是什么? 信号摆幅预计会随着电阻器衰减。 您是否使用更高的信号摆幅进行了测试?

    您能否告诉我们、为什么在电容和 MIC 信号的输入引脚之间需要一个电阻器?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     阻抗(10K/20k/40k)设置为10K。 您知道耦合电容器的范围吗?

    噪声具有一些低频毛刺、CR 高通毛刺(0.1uf 10k)在 Ingene 项目上表现良好。因此、我尝试将其添加到 AIC3262以修复毛刺。

    你有什么建议吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    0.47uF 是我们使用的典型值。 但如果您需要更高的截止频率、则可以使其更小。

    但是、在这种情况下、我建议使用数字滤波器进行高通滤波、以消除低频毛刺。 PRB_R 模式具有一阶 IIR 滤波器、可配置为高通滤波器。 AIC3262在 ADC 处理链中还具有多个双二阶滤波器、如果您需要更急剧的滚降、则可以对其进行编程以实现高通滤波。

    数字滤波器可通过 I2C 编程轻松更改、我相信这是一个比在模拟电路中实现更好的选择。

    此致。