请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320AIC3262 为什么我在 C162和 C163后面为 CR 滤波器添加10K 或1k 电阻器、这将导致无法录制任何语音。 关闭电阻器、它将正常工作。
请帮您检查和解释。谢谢

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为什么我在 C162和 C163后面为 CR 滤波器添加10K 或1k 电阻器、这将导致无法录制任何语音。 关闭电阻器、它将正常工作。
请帮您检查和解释。谢谢

0.47uF 是我们使用的典型值。 但如果您需要更高的截止频率、则可以使其更小。
但是、在这种情况下、我建议使用数字滤波器进行高通滤波、以消除低频毛刺。 PRB_R 模式具有一阶 IIR 滤波器、可配置为高通滤波器。 AIC3262在 ADC 处理链中还具有多个双二阶滤波器、如果您需要更急剧的滚降、则可以对其进行编程以实现高通滤波。
数字滤波器可通过 I2C 编程轻松更改、我相信这是一个比在模拟电路中实现更好的选择。
此致。