This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3138D2:TPA3138调试

Guru**** 2587015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985606/tpa3138d2-tpa3138-debug

器件型号:TPA3138D2

嗨 ,我在调试 TPA3138时遇到了两个问题,如下所示:

1 μ A 当,电压低于7V 时、TPA3138将无法正常工作

2 μ A, 1SPW 和 BD 模式静态电流均为36mA、这是否正常? 我想知道它的最大值是多少 mA?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、  

    1.您能否更详细地了解一下您所说的设备无法正常工作的含义? 您还能共享设备的设置吗?  

    2. 我建议查看之前的主题 (+) TPA3138D2:1SPW 模式下的空闲电流-音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛。 另一位客户也注意到了这一点。 这是由于输出端的缓冲器网络造成的。  

    此致、

    Robert Clifton  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Genius,

    在 BTL 模式下具有4 Ω 负载、PVCC 电压为7.5V 时无法工作、PVCC 电压为8V 时工作正常。 我看到该规范已经编写、因为它应该起作用、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高开关、

    您能告诉我您看到设备发生了什么情况吗? 详细介绍哪些内容不起作用。  

    谢谢、

    Robert Clifton