This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1808:PCM1808 -频率响应非线性

Guru**** 2770805 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1808, PCM1803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/986475/pcm1808-pcm1808---frequency-response-not-linear

器件型号:PCM1808
主题中讨论的其他器件: PCM1803

您好!

PCM1808的频率响应是否应该是线性的、最高可达20kHz?

我正在进行测量、在20Khz 时、从6kHz 开始有轻微衰减、下降1dB。 (请参阅随附的图像)

有什么想法会导致这种情况?

谢谢

Gabriel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    PCM1808应具有平坦的频率响应。 不幸的是、您的图像没有通过。 您能否尝试重新发布并包含原理图?

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zak、

    事实证明、输入需要适当的缓冲。 我还添加了一个有源 LPF 滤波器、频率响应非常平坦。

    快速问题... 我应该选择18xx 系列中的哪款 ADC? 我已经测试了 PCM1803和 PCM1808、两者都给出了类似的结果。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Gabriel、

    很高兴您能够解决此问题。 选择的最佳器件实际上取决于您的要求和系统限制。 该系列中的某些器件具有具有更高性能的差分输入、因此这取决于您需要关注的关键问题。

    最棒的

    Zak