This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5760M:TAS5760放大器内部时钟误差激活3小时

Guru**** 2445440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/985113/tas5760m-tas5760-amplifier-internal-clock-error-active-for-3-hours

器件型号:TAS5760M

我们为 AVAS 产品采用了 TAS 5760放大器来产生声音。

 

我们总共遇到了2个故障案例/31、其中包括放大器内部时钟误差处于活动状态3小时15分钟。

系统点火开关关闭后、可以恢复此问题。

(发生在现场、而不是开发阶段)。

我们手动插入了一个临时放大器内部时钟误差、它会弹出该误差。 删除注入错误后、可以恢复问题。

从我们的设计角度来看、内部时钟误差持续时间长是不可预料的、因为该误差是非锁存误差。

这是一个零星的问题。 在2个月内只发生了一次。

我们无法通过库存中的硬件设备进行复制。

 

我们是否可以知道 您的意见/想法/经验是否有助于解决问题?

 

 如果可能、我们将感谢您通过具有特定时间槽的电话会议来解释该问题。

如果是,请与您分享您的电子邮件,以便我单独与您进行非公开的会议安排。

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、客户:

    请帮助我详细了解此问题:

    1.您是否看到 TAS5760长时间报告时钟错误? 或 FAULT 引脚报告这种情况?

    注入 误差、这意味着什么? 您对 TAS5760执行什么操作(例如 I2C comannds,I2S Halt 或一些操作?)

    如果您可以详细描述范围中的此问题、这将是完美的。  

    BR,

    Alix Wan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alix、

    您能否共享您的电子邮件、以便我们可以详细了解 conf.call?
    期待您的回复。

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的问题、

    1)是的、来自我们的 CAN 数据日志。 1标志用于指示内部时钟误差是否有效。 用于提取放大器寄存器的 SW 逻辑运行时间为10ms。 其他放大器误差(例如 DCT、OTE 等)没有问题。 在 CAN 数据中和现场连接器上未观察到 FAULT 引脚。

    2)注入错误意味着:我们特意制造了内部时钟错误、例如将 SCLK 连接到 GND 等、然后将其恢复正常。 问题消失了。  当发生内部时钟错误时、由于它是非锁存错误类型、因此不会采取任何措施。

    请告诉我、如果有任何疑问、conf.call 将非常感激。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在分析时、时钟故障是非锁存错误、因此在消除误差注入后、AMP 将恢复正常。

    因此、仍需要您的工作来确定以下内容:

    1、在3小时15分钟内、是否一直报告时钟错误? 如果是、则可能需要检查时钟源问题。  如果否、请检查是否记录了其他故障、如 OC、DC、OT、所有故障?

    2.时钟错误,包括 MCLK 和 IIC 音频源错误。 是否可以检查是否可能存在 IIS 接口问题?

    您是否有当地的 TI FAE 联系人? 这将非常有助于解决此问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    请查看我的评论、内容如下:

    1、在3小时15分钟内、是否一直报告时钟错误? 如果是、则可能需要检查时钟源问题。  如果否、请检查是否记录了其他故障、如 OC、DC、OT、所有故障?

    ->是,保持报告。 OC、DC、OT 也会记录而不会出现错误。 由于 MCU 和 AMP 之间的通信工作正常、这意味着 I2C 时钟源正常。 我们的时钟源提供的原始公共时钟源来自 PLL。 如果存在时钟源问题、为什么仅在特定硬件中发生?  

    2.时钟错误,包括 MCLK 和 IIC 音频源错误。 是否可以检查是否可能存在 IIS 接口问题?

    ->问题发生后,无法生成 AMP 发出的声音。 由于我们无法重现问题、因此无法检查并确认 I2S 是否存在问题。

    您是否有当地的 TI FAE 联系人? 这将非常有助于解决此问题。

    ->我们所在地区没有可用的 TI FAE。 如果您来自中国 TI 团队、请访问 conf.call、因为我是中国本地人。 感谢您的联系或提供信息。

    如果我的一方对您在我的问题上的支持有任何支持、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从问题1的答案中可以得知、时钟错误仍在报告中、我们知道这是一个外部时钟问题。

    迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请告诉我您的电子邮件联系人、我们可以提供离线 conf.call 支持。

    迪伦